This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS82695:如果 COUT 为10uF,输出电压纹波是多少?

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824856/webench-tools-tps82695-what-is-the-output-voltage-ripple-if-cout-is-10uf

器件型号:TPS82695

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

您能否使用10uF 输出电容器运行3.3V 至2.5V 的仿真以查看输出电压纹波? 我无法看到该器件的 webench。

此致、

Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    我们有一个适用于该器件的 EVM、因此可以根据您的确切要求对其进行测量。

    您有什么负载电流?  您需要什么纹波?  您是否会在强制 PWM 模式下操作器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    负载电流为300mA、客户使用10uF + 0.1uF、并担心输出纹波电压和噪声性能、因为数据表中规定最大输出电容为8uF。 它在 PWM 模式下运行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、最好考虑您的电路是否在 D/S 建议范围内运行。

    8uF 是一个电容。  这是实际存在的电容、将小于标称10uF 值。  使用2.5V 输出电压时、大多数10uF 电容器的有效电容将小于8uF、但您可以检查电容器的 D/S 以确保正确。