This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549:TPS2549问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2549, TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847268/tps2549-tps2549-issue

器件型号:TPS2549
主题中讨论的其他器件: TPS2546

您好,

我在 TPS2546板中使用 TPS2549?TPS2546、它无法快速充电,TPS2549和 TPS2546之间有何差异

?CDP 不能将 iphone‘s μ A 充电电流推至高达1A μ A 的原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面列出了 TPS2546和 TPS2549之间的差异。

    - TPS2549可补偿长电缆中的压降、并保持远程 USB 端口输出电压恒定、因为 TPS2546不适用于长电缆补偿。

    - TPS2546具有更广泛的可适应模式、如下器件真值表所示。 TPS2546还具有负载检测电源唤醒功能。  

    TPS2546

    - TPS2546的工作电压范围为4.5V 至5.5V、TPS2549的工作电压范围为4.5V 至6.5V  

    2.对于 TPS2549、对于大多数便携式设备、可实现高达1.5A 的快速充电 CDP。 如果您看不到正确的电流、请确保器件配置为 CDP 模式。 需要将 CTL1、CTL2和 CTL3直接连接到 IN。

    TPS2549真值表

    谢谢、

    Emma