This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A16A-Q1:使能引脚上需要 RC 电路、以使 ESD 单元不会被激活或损坏

Guru**** 2504715 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846260/tps7a16a-q1-rc-circuit-needed-on-enable-pin-so-that-esd-cell-is-not-activated-or-damaged

器件型号:TPS7A16A-Q1

大家好、

使用 TPS7A1601A-Q1时、是否应在驱动源和 EN 引脚之间实施 RC 滤波器?

某些稳压器需要 EN 引脚上的 RC 电路来降低驱动使能引脚的电压、因为高压摆率会激活该引脚上的 ESD 电池并导致稳压器不导通。 此外、 在 EN 引脚上没有 RC 滤波器的情况下、我听说 ESD 结构可能会由于高电流而损坏、或者浪涌测试期间可能会发生误触发。

请告诉我该器件是否需要考虑这一点。

谢谢!

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    我正在处理您的问题、并将在2个工作日内回复。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephen、

    对此进行了任何更新?

    谢谢、

    进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    您最近的两个问题的此帖子将是相同的。

    两个数据表中都没有额定的明火 ESD 电池信息、我们以前也没有提到这些线性稳压器的这一问题。
    您看到进入使能引脚的 dV/dt 速率是多少?

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢您的深入了解。 我对所应用的特定 dV/dt 速率不了解、我只想确保不建议使用 RC 电路。 这是一件好事、我只是想验证一下。

    谢谢!

    进行了比较