This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61089EVM-742:甚至无法达到2A 的输出电流

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61089, TPS61178, TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/825323/tps61089evm-742-cannot-reach-even-2a-of-output-current

器件型号:TPS61089EVM-742
主题中讨论的其他器件:TPS61089TPS61178TPS61022

大家好、我现在使用 EVM-742评估板测试 TPS61089 -就像现在一样。

输入电压:3.7V

在无负载的情况下、输出电压为9.04V。

当我将一个10欧姆电阻器连接为输出负载(即<1A 负载)时、输出电压立即下降到刚好低于输入电压。

我尝试使用低 ESR 电容器将 C7增加到1000uF、但这没有帮助。

此外 、当 TPS61089禁用时、输入电压出现在输出端、而我希望 IC 与负载断开、但我想这是结构化的、无法克服。

能否获得一些有关如何解决问题的提示?

在我的目标应用中、我需要将18650锂聚合物电池(3.7V)的输出升压至5V 3A (绝对最小值);当升压转换器被禁用时、输出端不应出现电压。 是否有比 TPS61089更好的选择??

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    TPS61089可提供3.7VIN/9V1A 输出。 请检查电池与电路板之间的连接、它是否使用长而细的导线进行连接? 请检查板载 Vin 电压、我想它可能会降至非常低的值。

    听起来您需要负载断开功能、建议您使用 TPS61022或 TPS61178。