This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14203H:基于电路的 LMZ14203HTZ 在某些上电后中断短路

Guru**** 2506565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821531/lmz14203h-circuit-based-lmz14203htz-breaks-to-shortcircuit-after-some-power-ons

器件型号:LMZ14203H

您好!

 

我们已根据您的 LMZ14203HTZ/NOPB 设计了一个具有24V 输入和15V 输出的电路。 它可以工作、但在组装了多个单元后、我们发现它突然中断、我们现在有4个 LMZ14203HTZ/NOPB 短路。 仅对该芯片进行脱焊和焊接新芯片会使整个电路再次工作、因此我们很确信这是唯一被损坏的芯片。

 

这是原理图、即数据表推荐的电路

 

也从数据表中复制了布局

 

 

在正常运行时、它消耗 24V@0.18A 电流 并在加电时提供15V@0、28A 电压、因此可能需要更大的电流、但在这个幅度内。

 

 

3个碎芯片的条件不同:

 

1号单元正常运行由台式直流电源供电。 它在加电时启动、因此在断电和上电后、突然消耗2A 电流。 导致电路断开的上电和以前的几次上电之间没有变化。 不清楚如何重现此问题

 

器件#2和#3。 根据 CE 标记实验室测试的要求、电源通过耦合/去耦网络进行连接(M2网络模型、因此在该图像上看不到 PE 线)。 通过这种连接、芯片在首次上电时在两个单独的装置上进行烘烤。 很清楚如何重现这种情况,但我们的设施中没有这种设备

由于电路在特定条件下工作、原理图是从数据表复制的、因此布局如建议的那样、您能帮助我们找出此问题的根本原因、并建议电路修改以避免此问题吗?

 

 

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Raul、

    您提供的原理图与数据表第8.2节中的典型应用类似、PCB 遵循图50中的建议布局。 但是、我注意到您的有效输出电容可能略低。

    我怀疑这可能是导致短路的稳定性问题。 输出电容器将经历直流偏置效应。 根据外壳尺寸的不同、具有15V 直流偏置的10uF 电容器的有效电容将显著降低。 下面是一个15DC 偏置对10uF/0805尺寸电容器的影响示例:

    请注意、15V 时的10uF 电容器将如何有效地变为2.1uF。 这意味着您的有效 Cout 仅为~4uF、这可能会略微不稳定、因为通常需要10uF 的最小值。 我建议选择一个值更大/封装尺寸更大的电容器、然后重新测试稳定性。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢您的观点、我们不知道这种对陶瓷电容器的影响。 在寻找具有更高标称电容和更大封装的一些器件时、我发现大多数制造商都没有将这种信息/图表放在热电偶数据表中、提供此信息的制造商大部分时间都没有达到15V、因此很难计算。

    根据一些文章、此效应仅与 MLCC 相关、而不与钽相关。 对于钽来说、应该是安全的去裂变、比如22uf? 您是否建议使用任何其他电容器技术/标称电容值?

    此致、感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Raul、

    如需参考、请使用此处链接的 Murata 的 SimSurfing Web 仿真工具 。 您可以通过以下路径选择所需的电容值并执行直流偏置仿真:Characteristics Graph > Individual Characterizitcs Data > C-DC BIAS > Capacity/

    我会说钽和聚合物将经历相同的直流偏置效应。 但是、MLCC 受到直流偏置影响的影响最大。 钽和聚合物受温度影响更大。 输出端应始终具有一个 MLCC、以实现低 ESR 和更好的瞬态性能。 绝不建议仅使用钽输出电容器。

    也许您可以在输出上放置其中的2个电容器、总有效输出电容为15uF。 如果您需要更高的输出电容、您可能需要为钽电容器创建焊盘。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们进行了快速测试、成功地向2个 MLCC 电容器添加了一个并联的22 μ F 钽电容器、其有效 C = 4uF。 在相同条件下进行测试2个测试的系统中没有一个报告任何问题

    非常感谢您的支持