请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS745-Q1 大家好、
使用 TPS745-Q1时、是否应在驱动源和 EN 引脚之间实施 RC 滤波器?
某些稳压器需要 EN 引脚上的 RC 电路来降低驱动使能引脚的电压、因为高压摆率会激活该引脚上的 ESD 电池并导致稳压器不导通。 此外、 在 EN 引脚上没有 RC 滤波器的情况下、我听说 ESD 结构可能会由于高电流而损坏、或者浪涌测试期间可能会发生误触发。
请告诉我该器件是否需要考虑这一点。
谢谢!
进行了比较