This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546C20A:输出5V 70A 调试问题

Guru**** 2383530 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546C20A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823649/tps546c20a-output-5v-70a-debugging-problem

器件型号:TPS546C20A
主题中讨论的其他器件:TPS546C20

1,我们使用 TPS546C20设计直流/直流电源、输入为12VDC、输出为5V70A、并采用交错设计。 现在、该测试仅具有5C25A 电流输出。 在测试中、将保护更多的电流。 将发生 UVW 保护。 请确认问题。 如何进行调试。 我使用 TIPS546C20AEVM2746的 EVM 测试来测试0.9V70A 测试。 当我将参数更改为输出为5V 时、带负载的负载电流只能达到26A、这与我设计的电路板测试结果相同。 附件是我的 SCH 和测试验证的数据

2,TI 的 TPS546C20A 工具导出寄存器地址如何?e2e.ti.com/.../12V_2D00_5V-D2D.pdfe2e.ti.com/.../tps456c20a.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SCHe2e.ti.com/.../0284.12V_2D00_5V-D2D.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SCHe2e.ti.com/.../0160.12V_2D00_5V-D2D.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    今天、我会让别人来看看这个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户1932012、

    首先需要注意的是、检查您是否丢失了输入电源。

    在0.9V @ 70A 的情况下、输出功率仅为63W、输入功率为70-75W、12V 电源供电时的输出功率约为6A。

    输出为5V 时、26A 为130W、需要约11A 的电源电流。  对于5V 输出、袋装输入电压会在输出端欠压锁定之前触发输出端欠压锁定。

    如果输入电源稳定、请检查 PVIN 和 AVIN (引脚29)之间的纹波电压

    TPS546C20A 通过在导通期间监控从 Avin 到 SW 的下降、在高侧 FET 期间具有逐脉冲输入电流限制。  5V 输出的导通时间可能会大幅延长、 从而在 PVIN 上产生足够的纹波、而 AVIN 上不会反映这种纹波、从而触发高侧电流限制、 提前终止导通时间、并导致输出欠压保护故障、因为高侧电流限制会限制占空比、从而降低输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户1932012、

    请告诉我这是如何为您解决的。

    我将把这个标记为已解决、直到我听到您的回复。