This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54360B:Webench 与数据表不一致?

Guru**** 2387270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847506/webench-tools-tps54360b-webench-not-in-line-with-data-sheet

器件型号:TPS54360B

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、团队、

根据以下要求计算补偿时、数据表和 Webench 之间的结果似乎不同:

VIN=30...50V

Vout1=12V;Vout2=24V (或)

Iout=3A

Fswitching = 920kHz (无法进入开关频率 在 Webench 中>710kHz)

在完全不同的频率上也有极点和零点。

让我知道我做了什么错了;-)

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hans、

    您是否在这些计算中使用相同的 L、COUT?

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    是的、我确实...

    谢谢、此致、

    Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hans、

    真有意思。 我希望这些值略有不同、因为稳定性会因稳健性与响应时间而变化、但我可以告诉您这种差异是否不合理。 您能给我提供用于计算这两者的规格以及两者的结果吗?

    谢谢、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hans。 我们将离线继续本次讨论。 Sam