This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600:LLC 的浪涌电流

Guru**** 2766885 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845238/ucc25600-inrush-current-with-llc

器件型号:UCC25600

尊敬的  

我在下面的问题之前发送过。 请问您能给我回信吗?

实际上 、UCC25600的 LLC 电源 通常会产生浪涌电流、因此设计人员必须考虑 RC 网络以避免这种问题、这是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所有电源都将存在浪涌电流问题、而不仅仅是 LC。  这通常由 NTC 或电流限制电阻器中的中继来处理。

    最好在浪涌期间保持 UCC25600关闭、直到大容量电容器充满电。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户在激活 LLC 电源时指示了波形。

    CH2是到 OC 引脚的电流信号线(在 RC 网络周围),CH3是软启动引脚。  

    我们不认为 在软启动模式下、浪涌电流会在增加软启动电平期间迅速上升。

    这就是为什么 OC 在5-6mS 的时间内工作、然后全部工作。

    请听我说。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否仔细检查发送的波形?

    如果 OC (CH2)大于1V、UCC25600应关断两个栅极驱动器。  

    如果软启动引脚被拉至低于1V、则 UCC25600开关也应停止。

    请注意、UCC25600将软启动输出电压、但不控制电流。  这是一个电压模式控制器件。

    数据表的第7.3.2节介绍了如何设置 OC 保护。  这可能值得回顾和仔细检查。

    此外、UCC25600还有一款 Excel 设计工具、可用于对 OC 电路进行双重检查。

    如果工具不能帮助解决问题。  请发送包含更正波形的原理图、我们将提供进一步的帮助?

    此致、