This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28881:什么可能导致 UCC28881关断?

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847189/ucc28881-what-may-cause-ucc28881-shutdown

器件型号:UCC28881

大家好、

我们将 UCC28881用于 3通道输出 PSR 反激式应用、它用作图腾柱 PFC 的辅助电源。  当 PFC 开始工作时、我们发现 UCC28881可能会关断、这会导致输出电压降和 MCU 复位。  5V 输出和开关节点的正常和非正常波形如下所示。

什么可能导致此关断?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定 UCC28881在 PFC 开启时为什么要关闭。  您是否有可共享的原理图?

    该器件具有两种保护功能、可将其关断。

     1.结温典型值为138.5摄氏度的热关断

    2.短路保护

    a.如果在 tmin 超时200ns 之前达到峰值电流限制、典型值为。

    b.我会使用电流探头检查变压器电流、以确保其不饱和。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我将 通过邮件向您发送详细信息。 谢谢!

     此致、

    迪伦·郑