This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92518HV:恒流驱动器在输出电压从低电压切换到极高电压和电流期间关闭。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92518HV, TPS92518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847061/tps92518hv-constant-current-driver-shutting-down-during-output-voltage-switch-from-low-to-very-high-voltage-and-current

器件型号:TPS92518HV
主题中讨论的其他器件: TPS92518

我在我的应用中使用 TPS92518HV、它将任何固定装置从18V 驱动到48V。 在电源(TPS92518)下、最坏情况下的电压为12V 至约54V。

在这种情况下、我将从12V 齐纳二极管切换到48V 二极管串。 在此转换之后、TPS92518将关闭。

下面是一个波形:

蓝色表示以安培为单位的电流。 红色是电压。

请注意、电压和电流都是跳跃的。 电压范围为12V 至54V。电流从峰值90mA 跳至峰值500mA。 占空比也从45%变为95%。 VIN 为57.5。 在这个最坏的测试中、Vin 和 Vout 非常接近。

PWM 以1ms 的间隔运行、因此每次关闭代表1毫秒。 因此、您可以看到、在电压和电流变化大约5ms 后、TPS92518将关闭。

状态寄存器位 LEDx_BOOTUV_ERROR 为1'B1、表示输出已关闭。 使电路重新导通的唯一方法是保持使能引脚为低电平、然后再次将其变为高电平。 我不确定时序是什么、因为调光不够好、无法使电路恢复。 我尚未尝试使能/禁用位恢复。 从 BOOTUV_ERROR 中恢复的正确方法是什么?

我已通读了本手册、并认为我了解正在发生的情况。 在过渡期间、当二极管串导通时、我怀疑自举电容器会因电流和电压的大幅变化而消耗电流。 这可能是由于振铃或其他一些影响、但我想我们会在范围内看到这一点。

我的想法是将自举电容器增加一个数量级、使其能够承受电流波动、但我不确定这是最好的方法。

问:增大自举电容器会产生什么负面影响? 您认为这将帮助我解决这个问题吗?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    BOOTUV_ERROR 不应使其停止运行。  它应关断、以便引导电容器可以刷新并继续运行。  您是否查看过开关节点、以查看它是否循环、从而允许启动电容器刷新?  由于自举电容器位于开关节点上、因此监测自举电容器电压有点困难。

    另一个要检查的问题是 Vin。  功率级别升高、可能是源极下降(这是看起来的样子)。  您可以增加自举电容器以及增加其充电的 VCC 电容器。  现在什么是 Cboot 和 Cvcc?  您可以尝试将电容器值加倍、以查看是否有变化。  请注意、由于启动电容器充电电流脉冲、启动二极管的额定电流必须为高峰值电流。

    您的开关频率是多少?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。

    我的差。

    当您建议检查 Vin 时、我就记得了。 我尝试在工作台电源上以27瓦的功率运行16个通道。 当工作台电源进入过流关断状态时、VIN 会出现故障。

    我在另一个使用生产电源的硬件上尝试了测试、测试效果更好(我仍然有问题、但它们是下一级调试)。

    非常感谢你的帮助。