This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27222:仅使用高侧驱动器

Guru**** 2788295 points

Other Parts Discussed in Thread: LM27222, UCC27222, TPS28225, UCC27282, UCC27212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824355/lm27222-use-high-side-drive-only

器件型号:LM27222
主题中讨论的其他器件: UCC27222TPS28225UCC27282UCC27212

大家好、

 

我们正在寻找高侧驱动器,但找不到 TI 的高侧驱动器。

因此、我们只想在以下条件下使用 LM27222的高侧(半桥)。

如果您有任何问题(LM27222有任何问题)、请告知我们。

如果您有其他推荐的解决方案、您能告诉我们吗?

 

[条件]

  

 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kanemaru、

    TI 目前还没有高侧驱动器、但许多半桥驱动器只能作为高侧驱动器运行。 但是、我对 UCC27222有几个问题。 该器件被指示为不适用于新设计、因此我建议将替代器件用作高侧驱动器。 此外、UCC27222还具有预测驱动功能、可用于设置高侧和低侧驱动的死区时间。 我看到 VDD 范围显示为4V 至6.85V、但 UCC27222最大 UVLO 为4.4V。 这是最小 VCC 或 VDD 为4V 的问题、除非在驱动器开始开关时 VCC 更高。

    我会推荐一个标准半桥驱动器、特别是 UCC27282、它只能在 HI 输入激活的情况下运行。 LI 输入可接地、HO 输出将跟随 HI 输入。 但是、此器件上建议的最小 VDD 为5.5V。 TPS28225确实具有较低的 UVLO 阈值、并且可在4.5V 至8V 的建议 VDD 范围内运行。 UCC27212还具有一个低 UVLO 并且可在5V VDD 下运行。 请参阅下面的比较表。


    如果您有其他问题、请确认此问题是否能解决您的问题、您可以在此主题上发帖。

    此致、


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard - San、

     

    感谢您的快速回复和详细信息。

    我们希望在以下条件下使用 UCC28255。

    我知道这个电路没有问题。

    我的理解是否正确?


     

    此致、

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kanemaru、

    TPS28225应在所示的条件下用作高侧驱动器。 确保 PWM 输入信号具有小于50ns 的快速上升和下降时间。

    对于任何具有自举高侧偏置 的高侧驱动器、开关节点或相位引脚在高侧 FET 关断后切换至接近于接地的位置非常重要。 当相位切换接近接地时、引导电容器从 VDD 充电。

    请确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard - San、

    根据数据表注释、我知道"上升和下降时间 小于250ns"(而非小于50ns)。

    我的理解是否正确?

    此致、

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kanemaru、

    TPS28225的数据表确实提到了 PWM 信号和基准250ns 的上升和下降时间声明。 我在参数表中看到三态关断保持时间 tHLD_R 的典型值为250ns。

    我建议输入 PWM 信号的上升和下降时间有余量。 250ns 是数据表表中的典型值、 我建议留出一定的裕度来避免任何三态检测。 我肯定会建议至少有2:1的裕度、因此100ns 的上升和下降应该是可以的。

    请确认这是否解决了您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard - San、

    感谢您提供始终如一的支持和详细信息。

    我知道。 非常感谢。

    此致、

    Kanemaru