This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180:隔离和变压器建议

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847485/lm5180-isolation-and-transformer-recommendation

器件型号:LM5180

大家好、团队、

我的客户需要一个交流/直流反激式转换器、其输入范围约为18Vac 至30Vac 和5W。 我们注意到、在我们的应用手册中、我们始终指示使用变压器、但很遗憾、客户需要高隔离(至少4k Vrms、持续1分钟);您是否知道任何具有高隔离且可在该应用/情况下工作的变压器?

否则、解决方案将是定制一个解决方案。

如果您有任何想法、请告诉我。

谢谢、此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、

    是的、有采用这种隔离的变压器。 这是 DigiKey 上的滤波器之一。 如果客户无法在 DigiKey 上找到所需的器件、他们可以与变压器供应商联系、并通知他们定制解决方案的隔离要求。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    因此、您在头脑中没有任何建议? 在这种应用中与 LM5180相关的任何问题?

    谢谢、此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、

    我的头部没有器件型号。

    您可以使用 LM5180计算器工具 来查找变压器规格。 然后通过 DigiKey 搜索或与变压器供应商讨论他们的产品是否符合这些规格。 4kV 隔离不常见、因此可能需要向 Wurth 或 Coilcraft 发送电子邮件。

    Sam