This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS62748:想知道稳压器的电流消耗

Guru**** 2862450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846548/webench-tools-tps62748-would-like-to-know-the-current-drawn-for-the-regulator

器件型号:TPS62748

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我使用的是上述稳压器。 我想知道正常模式电流

1) 1) SW 连接到外部负载、负载连接到外部负载、CTRL =低电平。

2) 2) SW 连接到外部负载、负载连接到外部负载、CTRL =高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pragash、

    感谢您与我们联系。

    如方框图中所示、CTRL 引脚连接到负载开关、第8.3.3节提供了有关 CTRL 高电平/低电平的详细说明。 如果您解释正常模式电流这一术语、对我会有帮助。

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanvee、

    正常模式电流只是在上面指定的条件下消耗的电流。

    8.3.3是一个不同的故事! 负载引脚能够支持高达100mA 的电流。 我不会询问任何引脚可以支持的电流。 我询问芯片在上述条件下消耗的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pragash、

    只要没有施加负载、CTRL 高电平/低电平将不会影响器件的电流消耗、因为它是负载开关、不需要调节。 根据数据表、在 CTRL 低电平、空载和器件开关条件下的电流消耗通常为460nA、对于特定条件、我建议在这两种条件下测量 EVM 上的电流。

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanvee、

    我可以理解为什么大家在测量稳压器的电流消耗时没有连接负载。 这可能是因为您不知道客户将使用什么负载。 我说得对吗?

    由于我没有制造 PCB、因此我需要估算连接负载时的芯片电流消耗? 怎么做呢? 稳压器在负载和无负载情况下的电流消耗是否相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pragash、

    是的、您理解正确。 电流消耗取决于外部负载消耗、而 ctrl 引脚高/低电平不会影响电流消耗、如果没有通过外部负载施加到器件的负载(如果没有任何消耗)、则应保持不变。   

    此致、

    Tanvee