This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC28740:不适用

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740, UCC28742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845119/webench-tools-ucc28740-na

器件型号:UCC28740
主题中讨论的其他器件: UCC28742

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

 我们在 ucc28740中遇到问题24volt 3a 无法正常工作、请提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mohd、

    我已将此主题移至 Webench 工具组织、因此 Webench 团队的人员可以帮助您解决此问题。

    请注意、您可以使用 Excel 设计工具来帮助您进行设计。  您可以在以下链接中找到它。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我根据计算器进行了所有更改、但问题仍然相同   

    我们的设计是72W 24V/3A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mohd、

    您能更详细地描述一下您遇到的问题吗?

    请注意、40W 变压器不适用于72W 应用?

    UCC28742会像初级侧调节反激式控制器那样检测来自辅助绕组的输入欠压和输出过压。   有一份应用手册在以下链接中提供了此类感应的故障排除技巧以及如何解决这些问题。  

    此致、