This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24079:BQ24079设计问题

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845962/bq24079-bq24079-design-issue

器件型号:BQ24079

大家好、

请帮助仔细检查原理图、如果有其他修改建议、谢谢
不使用输出、是否需要添加旁路4.7uF 电容器?

2.行政長官的狀態
 用于控制充电器开/关的 C#,如规格,由用于控制 C#引脚 的开关控制。 如下面的原理图所示、正确吗?

3.详细的完整原理图、我可以发送消息给 团队进行检查。

谢谢

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    用于切换/CE 的开关的设计看起来不错。  

    对于有关电容器的问题、需要使用电容器。 即使系统中未使用输出、输出也会通过 FET 连接到 BAT 引脚、而电容器用于调节节点处的电压。  

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    是否有更新?

    此致、

    Anthony Pham