This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM234:负载电阻如何影响设定的电流?

Guru**** 2513295 points
Other Parts Discussed in Thread: LM234, LM334, TL431LI, LM4041-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821795/lm234-how-load-resistance-impacts-set-current

器件型号:LM234
主题中讨论的其他器件: LM334TL431LILM4041-N

大家好、

我在 电流设计中使用 LM234Z-3、目的是为我的负载提供1mA (Rset = 68Ohm)或2mA (Rset = 34Ohm)的恒定电流、该电流范围可高达5Kohm。

下面是 LM234的原理图。 如您所见、我的 LM234 V+节点的电压为+12V。 我在电路板上测试时注意到的是、LM234可为高达3.2KOhms 的负载提供1mA 的恒定电流、为高达1.7Kohm 的负载提供2mA 的恒定电流。 当负载电阻高于阈值时、恒定电流开始下降。

大家、您是否知道什么可能导致恒定电流下降? 通过阅读 LM234数据表 、我找不到任何有关负载电阻如何影响恒定电流的信息。

此外、对于如何为电阻在100Ohm 至5Kohm 范围内变化的负载设计恒定电流源、您还有什么更好的想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bojan、

    我将与这些器件领域的专家进行联系、并在明天向您回复一个答案。

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhinav、

    对我来说听起来不错。 非常感谢您的帮助!

    谢谢、

    博扬。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bojan、

    有趣的用例。 您当前测量的电流偏差是多少?

    我认为这可能是"随输入电压变化的设定电流的平均值"、但如果误差太大、则可能会有所不同。

    -Marcoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

    如需了解相关信息、请查看上图中的负载位置、我使用了10KOhm 电位器。 当我将电流设置为1mA (Rset = 68KOhm)时、电位计值的所需电流为0至3.2K 欧姆。 之后、当 Rload = 10k Ω 时、电流开始下降至200mA。  

    我不确定缺少什么、但 LM234Z-3提供的电流似乎受到负载阻抗的影响。

    此致、

    博扬。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bojan、

    有依赖性、但我想知道为什么会发生这种情况。 这是一个旧器件、因此我对它不像应该的那么熟悉。 让我来看看本周的实验、并尝试一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

    我只想与您联系、并与您核实您是否有有关 LM234的新闻。 您是否有时间在本周的实验中使用它?

    提前感谢!

    此致、

    博扬。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bojan、

    我正在等待器件到达实验室对其进行测试。 我手头没有这种变体。 我预计下周将收到这些消息。

    -Marcoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

    非常感谢。 非常感谢您的努力! :-)

    祝您周末愉快、

    博扬。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bojan、

    由于运输延迟、我已在附近的 LM334上对此进行了测试。

    主要差异应在于精度和电流限制。

    根据数据表规格执行的 LM334与图11匹配、您的原理图与负载要求匹配。

    我看到 LM334和 LM234Z 的主要区别在于、LM234Z 的额定电流不超过1mA。这意味着 LM234Z-3不应在1mA 以上工作。

    我会尝试使用 LM234 (非 Z 等级)或 LM334、看看它的性能是否更好。

    如果您需要更高的精度、请在电流源配置中尝试使用 LM4041-N、在电流阱中尝试使用 TL431LI。

    -Marcoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

    非常感谢您的大力支持! 您所写的内容是合理的。  

    将尝试使用建议的模块。

    谢谢、

    博扬。