This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24072T:过热问题

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845294/bq24072t-over-heat-issue

器件型号:BQ24072T

您好!

我已经使用 BQ24072TRGTR 设计了充电桩。 充电电流设置为1.3A。 我能够观察充电电流、但 IC 的加热速度非常快。 如何控制过热问题。 请建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajani、

    由于问题是芯片过热、我想知道您看到的电池电压和输入电压是多少。  

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Anthony、

    I A 使用3.6V 锂离子电池,额定容量:2500mAh,充电电压:DC4.2V。

    输入电压为5.2V。

    此致 Rajani。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajani、

    根据原理图中的给定信息(VIN = 5.2、充电电流= 1.3A、VBAT = 3.6V)、我发现温度超过100C。 您看到了什么温度?

    我建议降低输入电压、降低充电电流或在您的设计中添加热接地层。  

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajani、

    是否有更新?

    此致、

    Anthony Pham