This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 询问有关 NVDC 充电器的建议

Guru**** 2769335 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25882, BQ25883, BQ25886, BQ25887, BQ24773, BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847252/asking-for-the-recommendation-on-the-nvdc-charger

主题中讨论的其他器件:BQ25882BQ25883BQ25886BQ25887BQ24773BQ25713

询问有关 NVDC 充电器的建议

 

 

大家好、

客户正在寻找 NVDC 充电器。

 

您是否会根据要求推荐合适的解决方案?

 

支持两节串联电池(电压7.5V)。

2、支持 NVDC。 如果适配器电源不足、充电器可以同时从适配器和电池提供电源

这是电池规格。

 

 

BR、

SHH

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    如果输入电压小于8.4V、则建议使用 WCSP 封装的 BQ25882或 QFN 封装的 BQ25883。  如果需要电池平衡、则选择 BQ25887。  如果没有 I2C、则为 BQ25886。

    如果输入电压大于8.4V,则我建议使用 BQ24773。

    如果输入电压可以<或> 8.4V、则为 BQ25713。

    此致、
    Jeff