This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62160-Q1:TPS62160-Q1 EMI 问题

Guru**** 2386740 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62160-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824914/tps62160-q1-tps62160-q1-emi-issue

器件型号:TPS62160-Q1

大家好、

由于我的客户使用 TPS62160-Q1、但其系统未通过 EMI 测试、然后在 TPS62160-Q1器 件周围发现、辐射 EMI 在大约300~400MHz 下非常高。

我们测试 EVM、结果是类似的。

那么:1)您是否有 TPS62160-Q1 EMI 的测试报告?

2) 2)如果 TPS62160-Q1有可能降低辐射 EMI?(因为它的开关频率高达2.25MHz)、这是什么方法?

此致、

刘罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    此问题应在电子邮件中讨论 我将通过电子邮件与您联系。

    此致、

    Kevin

    如果这回答了您的问题、请单击"这已解决了我的问题"按钮。
    _________________________________________
    TPS62810-Q1 –具有1%精度和同步引脚的全新汽车类6V 输入电压、2.25MHz 降压系列。 1-2-3-4A 选项。
    最小的2x3QFN 封装、具有可湿性侧面、可进行光学 PCB 检查。