This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28881:问题最小输出电压、最大输出电流和仿真

Guru**** 2528960 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846025/ucc28881-question-minimum-vout-maximum-iout-and-simulation

器件型号:UCC28881

大家好、团队成员。

您能回答以下问题吗?

如何计算最小输出电压 IC?

->我尝试使用 Vin x (最小 Ton/TSW)进行计算,但似乎该 IC 开关频率会因负载电流而异,而且它也会发生突发。

我们如何知道最小输出电压?(TON_max 和 TON_OFF 几乎相同,这意味着占空比为50%)。

那么、Vin x (1/2)=尽可能估算输出电压?

2. IC 可以工作多大的负载电流?

->我知道它取决于电感器上的电流纹波大小以及它是否达到电流限制、

(我基本上使用功率级设计器、但它不能应用于此 IC、因为功率级设计器在这种情况下无法工作)

AC200V

输出电压:48V

输出电流:200mA

我们能否知道它是否正常?

我无法使用 ti.com 上的 TINA 文件、如下所示、您能否为我提供该文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahashi-San

    UCC28881的工作方式是在62kHz 频率下以50%占空比的固定频率工作。  为了调节输出电压、它进入突发模式、在该模式下、它会在一段时间内禁用 PWM 运行、以使电压达到目标电平。   数据表的第8.4.3节 PWM 控制器(第13页)对此进行了说明。  这意味着对于最大输出电压、可实现的最高 D 为50%、因此 UCC28881可支持的最大输出电压为0.5*Vin。

    在降压模式下、UCC28881的最大负载电流为225mA。  这来自 UCC28881通过集成式功率 FET 调节的逐周期电流限制 ILIMIT。  

    UCC28881可在200VAC 输入、48V/200mA 输出的工作条件下工作。

    如果您需要使用 UCC28881对设计进行仿真、我们建议您将 PSpice 与我们的 PSpice 模型结合使用、该模型可在 http://www.ti.com/lit/zip/slum501上找到。  此模型已加密、因此如果您要将其导入到 TINA 中、则需要未加密模型。   

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Eric - San。

    谢谢您的回复。

    对于仿真模型、我尝试通过 TINA TI 函数使用.LIB 文件作为"新宏向导"。

    但我无法导入它。

    您知道我们如何顺利导入它吗?

    是否有任何特定的方法将加密文件导入到 TINA TI 中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahashi-San

    您无法将加密的 SPICE 文件导入到 TINA 中。  我已向您发送了一封电子邮件、告诉您如何访问未加密模型。

    此致、

    Eric