This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM341:LM341 (TO-220)的热测试条件

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM341

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847317/lm341-thermal-test-condition-for-lm341-to-220

器件型号:LM341

大家好、

客户正在考虑使用 LM341 (TO-220)、热阻 JA 为22.6、这比竞争产品要好得多。  

因此、他们希望了解测试条件以获得这种良好的性能。 是否有布局参考?

我已检查 http://www.ti.com/lit/an/spra953c/spra953c.pdf 和  http://www.ti.com/lit/an/snva036b/snva036b.pdf 、没有此类信息。

期待您的回复。 谢谢!

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    我们的热性能数据是使用 JEDEC 标准高 K 电路板获得的。 为了优化布局以实现最佳热性能、我们最近发布了一份有关 LDO 热性能的应用手册。  

    请告诉我您的想法。

    此致、