This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24250:正常模式(受电模式)下 BQ24250的电流消耗是多少

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24250
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847394/bq24250-what-is-the-current-consumption-of-bq24250-in-normal-mode-powered-mode

器件型号:BQ24250

我想知道 BQ24250在正常模式(即受电模式)下的电流消耗

此致、  

Diwakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diwakar、

    数据表第10页的 IIN 规格显示了 BQ24250的工作静态电流(降压转换器切换时典型值为13mA、不切换时最大值为5mA)。

    此致、

    Jeff