This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ21701:无3.3V 电压调节

Guru**** 2578795 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ21701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847228/lmz21701-no-3-3v-voltage-regulation

器件型号:LMZ21701

我的应用需要将12V 降至3.3V。 我使用了 LMZ21701、因为它的外形紧凑。 我的原理图:

但输出电压不是3.3V、而是看起来跟踪输入电压、Vout = Vin - 2.1V。 在12V 输入时、我看到输出电压为9.9V。 如何实现正确的电压调节?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gowtham、

    您的原理图未发布。  可以重试吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哎呀! 我希望这一次出现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gowtham、

    模块损坏或 FB 电阻器未正确焊接。  请检查它们。