This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256303:OVP BW 引脚

Guru**** 2815105 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256303, UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/825161/ucc256303-ovp-bw-pin

器件型号:UCC256303
主题中讨论的其他器件: UCC256403

我需要一个精度比使用偏置绕组感应次级电压更高的 OVP。  因此、OVP 电平将由直接位于输出端的电路和用于向初级侧发送 OVP 触发信号的独立光耦合器进行监控。   该信号必须锁存 UCC256303、直至其偏置电源复位。

是否有方法使用 BW 引脚来实现此目的?  也许可以通过带电电的电容器将光晶体管耦合到 BW 引脚,将其驱动至负4V 以下?   但图中暗示、为了重复采样 BW 引脚上的负电压、必须在过压条件下发生栅极驱动脉冲。  是这样吗?   

如果过压来自外部源(而不是来自损坏的电压调节反馈信号) 、则反馈将停止栅极驱动、从而停止 OVP 采样。  对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 R Wagner:

    感谢您关注 UCC256303。 我建议使用光耦合器电路来下拉 BLK 引脚电压、以强制控制器停止开关。 与尝试在 BW 上实现-4V 信号相比、这种实现方式更简单。 为了实现锁存功能、可在初级侧使用硅控整流器、以使 BLK 保持在停止阈值以下、直到 VCC 循环。 该方法适用于 UCC256303或新的 UCC256403。

    硅控整流器电路在 OVP 锁存功能中的使用历史已经确立。 Robert Kollman 撰写了一篇有关将 SCR 用于 OVP 电路的设计提示:

    请告诉我这是否能解决您的问题。

    此致、

    本·洛夫