This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2057W:安全合规性

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2057W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846951/bq2057w-safety-compliance

器件型号:BQ2057W

大家好、

您能否确认 BQ2057W 是否通过了 IEC 62368-1:2018年附件 G.2测试?

此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    否 未根据 IEC 62368测试 BQ2057W。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill:

    感谢您的回复;

    您的 IC 不需要满足 IEC 62368的全部要求、我们只需与您核实您的 IC 是否已经过测试并通过 IEC 62368-1:2018的附录 G.2;

    谢谢。

    此致

    黄沃克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Walker

    很抱歉、器件尚未通过附录 G.2或 IEC62368的任何部分的测试。