This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27511A:如何使用 UCC27511A

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27511A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823097/ucc27511a-how-to-use-ucc27511a

器件型号:UCC27511A

大家好、

请帮助我回答客户的以下问题、非常感谢。

因为我使用连接的电路驱动 Nch MOS FET。
UCC27511A 的输出损坏是一个问题。
输出引脚短接至 GND (大约几欧姆)。 这是一种仅源侧、仅灌电流侧均短路的现象。
通过将电路图中断开的栅极下拉电阻器设置为10kohm、可以改善这种现象。
仍然出现同样的问题。
到目前为止,将此电阻改为1K 2.2k 和3.3k Ω 时没有出现问题。

1)发生故障的机制。
2) 2)有关使用 UCC27511A 的说明。
3)电流处理的有效性(插入带栅极的2.2千欧下拉电阻器)。
4)其他适当的使用。

e2e.ti.com/.../QTCE_2D00_0001.pdf

此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    感谢您帮助推广我们的驾驶员、我叫大功率驾驶员团队的 Mamadou Diallo。

    我很少有意见/问题、以便在评论问题的可能根本原因之前获得完整的背景。

    它用于什么应用? 该问题与原理图上的哪个 IC 有关? 还是所有 IC 的故障相似? 故障发生在上电时、还是在故障发生之前的特定时间内正常工作? MOSFET 是否有任何损坏? 还是仅栅极驱动器 IC 有问题?  

    我还看到"负"接地、"GND3"、"GND2"和"GND1"、"输出"和"VCC"、您能否确认这些值?

    5k 至10k 栅源电阻通常足以防止栅极在关断状态下累积电荷。  

    从原理图中可以看到、每个 IC 在同相拓扑中并行驱动6个 FET。 每个 FET 在10V Vgs 时的总栅极电荷为209nC。 驱动每个 IC 的组合负载为209nC*6=1254nC。 在栅极负载如此之大的情况下、我首先建议减小外部栅极电阻器、因为栅极上的最大峰值电流为 VDD/Rgate = 15V/11欧姆= 1.36A 峰值电流、远低于驱动器的能力。 假设开启/关闭时间要求为0.5us (最坏情况)、则驱动器所需的峰值电流将为:dq/dt = C×dV/dt = IPK=1.254uC/0.5us = 2.5A。  

    请将 OUTL 上的串联栅极电阻更改为0至3欧姆、并根据所需的上升时间将 OUTH 上的串联导通电阻从11降至3至5欧姆。  

    感谢您提供更多信息。  

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mamado-San

    此应用 是 高电流开关。

    这些 MOS-FET 在"VCC"和"正"、"VCC"和"输出"、"输出"和"负"之间切换。
    只有栅极驱动器损坏。 MOS FET 没有任何阻尼。
    第18页的数据表
    •驱动器输出产生的高 di/dt 电流以及电路板布局寄生效应会导致接地反弹。 。
    输入引脚和 GND 之间的差分电压被修改并触发意外的输出变化
    状态、因为13ns 的快速传播延迟最终会导致高频振荡
    会增加功率耗散并导致器件损坏的风险。
    我认为  失败的原因与 异常项目有关。
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    感谢您提供更多信息。

    这当然是一种可能性、但我需要更多信息来确认/拒绝。

    为了验证接地反弹是否是一个因素、您能否在驱动器出现故障之前共享(如果可能)"正常"条件下的波形?  

    此外、请分享 PCB 布局片段、以确认或排除 PCB 布线的寄生效应。

    我还想看一看输入信号 IN+(直接在驱动器的引脚上) OUT 信号和 VDD (用于完整性检查)。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我没有听到您的声音、因此我将假定此问题已解决、并将此主题标记为已解决。 如果是、请按绿色按钮、如果您对此主题有进一步的疑问、请告知我们。

    此致、

    -Mamadou