This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否有任何建议的 TI MOSFET 可替代 FDMS86350ET80?

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD19502Q5B, CSD18540Q5B, CSD18512Q5B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847109/is-there-any-suggested-ti-mosfet-to-replace-fdms86350et80

主题中讨论的其他器件:CSD19502Q5BCSD18540Q5BCSD18512Q5B

您能否提供建议器件的建议、以与 FDMS86350ET80进行竞争? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aki、

    感谢您关注 TI MOSFET。 最接近的是 CSD19502Q5B。 这是一款采用5x6 SON 封装的80V 器件、但在 VGS = 10V 时 RDS (on)要高得多、最大值为4.1m Ω。 如果他们可以使用60V FET、那么我建议使用 CSD18540Q5B。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    谢谢你。 4.1m Ω 可能不合适。 我找到了另一个40V MOSFET PSMN1R8-40YLC、您还能帮助检查我们的替代器件吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:

    再次感谢您的查询。 我建议使用 CSD18512Q5B 来替代 PSMN1R8-40YLC。 VGS = 4.5V 时的导通电阻略高、2.3m Ω 与2.1m Ω 最大值相比、但 VGS = 10V 时的导通电阻较低、1.6m Ω 与1.8m Ω 最大值相比