This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54160EVM-230:反相电路

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820132/tps54160evm-230-inverting-circuit

器件型号:TPS54160EVM-230
主题中讨论的其他器件:TPS54160

您好、专家、

Vin=12V、Vout=-40V、Iout=150mA

我尝试将 EVM 修改为反相电路、但它无法正常工作。 您认为 TPS54160可以满足这一条件吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    它应该起作用。 请将原理图发送给我们以供查看。

    请注意、转换器看到的有效输入电压现在为输入电压+输出电压= 12V + 40V = 52V (60V 是 TPS54160的最大额定值)。

    --

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    感谢您的回复、在修改 TPS54160EVM U1电路后、它可以正常工作。

    C2、C4、C15的额定电压是否应达到100V? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Jerry。 是的、您的应用的输入电容器 额定电压应为80V 或100V。

    --

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    抱歉、拼写错误、C2、C3、C4和 C15额定电压如何? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、

    这些是低电压电容器、例如、16V 就足够了。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    谢谢!