This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62095:TLV62095RGTR 降额曲线

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846957/tlv62095-tlv62095rgtr-derating-curve

器件型号:TLV62095

尊敬的先生/女士:

 请向我们提供器件的降额信息(降额曲线)、

TLV62095RGTR

SN74LVC2G34DCKR

SN74LVC1G18DBVR

TPS74401RGWT

谢谢、此致、

Vyshnav Krishnan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vyshnav、

    通常、这些器件的最高工作结温及其热阻在相应的数据表中给出。
    可以使用这些参数以及应用特定功率耗散来计算每个器件的降额。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Björn、

    非常感谢您的快速响应。 我将同样结算。 有任何公式可以根据热特性确定降额。

    此致、

    Vyshnav Krishnan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vyshnav、

    它可以使用欧姆定律进行计算-但温度和热阻值不是电压和欧姆电阻值。

    示例:

    数据表值:
    -结至外壳的热阻:50°C/W
    -最大工作结温:125°C

    设计特定值:
    外壳温度:70°C

    产生的最大允许功率耗散:

    (125°C - 70°C)/50°C/W = 1.1W 绝对 最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bjoern Goerner:

    谢谢你。 我也将按照 相同的步骤查找其他 IC 的降额特性。

    此致、

    Vyshnav Krishnan