This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61030:当 Vin gt;Vout 的条件为&t 时、器件的行为是什么?

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61030
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817606/tps61030-what-does-the-part-behave-when-the-condition-of-vin-vout

器件型号:TPS61030

你(们)好

您是否建议即使 TPS61030是升压转换器、也可以在输入电压大于输出电压的情况下使用?

我的客户设计不符合上述条件、但她想知道如果发生上述事件会发生什么情况。

只要客户在实际机器上确认、就会以100%的 SW 占空比运行。

谢谢

此致、

Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara、

    当 VIN>Vout 时、Vout 将随 Vin 的增加而升高。 低侧开关关闭、因此 SW 引脚始终等于 Vin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Liu-San

    非常感谢您的回答。

    让我再问一个问题。

    当向 TPS61030施加电压时、

    当输入电压低于工作电压大约0.8V 时、会产生大约0.6V 的电压。

    这是器件的规格吗?

    请参阅随附的波形。

    1通道:VIN、2通道:IIN、3通道:Vout、4通道:Iout

    ※即使 EN = OFF、行为也是一样的
    ※Ω 如果下拉电阻被添加到输出电压侧、它可被抑制至0.1V

    谢谢

    此致、

    Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara、

    您是否尝试将 Vin 增大到高于1.8V 并将 EN 设置为低电平? VOUT 是否为0?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara、

    是否有任何新的更新? 我将关闭此主题、因为没有收到您的回复。 如果仍有任何疑问、您可以发布新主题。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Liu-San

    很抱歉迟到了。

    今天、我将与客户会面、然后我将进行更新。

    请稍等。

    谢谢

    此致、

    Shidara