This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:UCC28180 PCB 上的感应是啸叫声

Guru**** 2404185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847281/ucc28180-inductive-on-ucc28180-pcb-is-whistling

器件型号:UCC28180

尊敬的团队:

客户正在使用 UCC28180设计升压 PFC 板。

但是  、当 Vout=380VDC、负载为400R 时、UCC28180 PCB 上的电感会发出啸声。  这是由环路不稳定性引起的。

环路补偿组件全部根据数据表中的环路补偿指南进行选择。

您能帮您找到环路补偿的错误点吗?  我将通过电子邮件向您发送当前原理图。

谢谢、此致

云晶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yunjing、

    您能否获得电感器电流的一些测试波形?

    这将提供有关不稳定性的线索。

    请附上电感器电流波形和完整的 Excel 计算器工作表。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yunjing、

    我将关闭此主题、因为您已将此问题发送给另一位工程师。

    如果您需要进一步的帮助、请打开一个新主题。

    此致

    John