This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060:LM5060的驱动电流是多少?#39?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC23513, LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847368/lm5060-what-s-the-drive-current-of-lm5060

器件型号:LM5060
主题中讨论的其他器件:UCC23513

您好!

在 UCC23513等栅极驱动器产品中、我们具有栅极驱动器拉电流和灌电流的参数。

LM5060还用于打开/关闭 MOSFET、但我找不到规格。

Igate 参数是否低于该器件的拉电流能力? 24uA 不是太小? 这是外部 MOSFET 的 CGS 的电流源、用于开启 MOSFET、对吧?

此外、我们是否需要在 LM5060的栅极引脚和外部 MOSFET 的栅极侧之间添加栅极驱动电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Howard Zou、

    是的、IGATE 是 LM5060的拉电流、电流为24uA。  

    此器件的典型应用是针对浪涌电流限制、因此低拉电流就足够了。  

    建议使用一个10欧姆(典型值)的栅极驱动电阻器。

    BR、Rakesh