This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:电源管理论坛

Guru**** 2528950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28910, UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846827/ucc28180-power-management-forum

器件型号:UCC28180
主题中讨论的其他器件:UCC28910

大家好

我按照 TI 公会构建 PFC、设计如下面的 Excel 文件所示。 额定功率为1200W。  

当我进行实验时、电流波形有问题、 电感器电流波形看起来不错、但在转换点没有变为零。

请帮助我解决此问题。

非常感谢

e2e.ti.com/.../TIDA_2D00_00443_2D00_Design-Calculator.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Viet、

    观察此行为时、请分享负载条件。 此外、CH2中的波形是什么?

    UCC28910是一款 CCM 控制器、但有时在较轻的负载和较高的输入电压下会强制 DCM 运行;如果选择的升压电感器允许纹波电流高于20%。  高电感纹波电流会影响 CCM/DCM 边界并导致较高的轻负载 THD、还会影响输入电容、RSENSE 和 ICOMP 引脚电容的选择。

    有必要将此电流纹波目标更改为"0.15"或"0.18"、这样您就可以避免在轻负载下进行 DCM 运行。

    此致、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复

    CH2 波形为输出电压、我将其设置为380V

    我在200欧姆电阻负载下测试电路、这意味着输出功率为700W

    我的电感器在0A 时为450uH、在14A 时降至275uH、因此我认为它仍然可以在 CCM 下工作。  

    我有一个问题、EMI 滤波器对输入电流有影响吗? 因为我还没有 EMI 滤波器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持、 我解决了我的问题。

    UCC28180工作良好、但我使用外部栅极驱动 器、在其输入端使用滤波器、这会导致 UCC28180的 PWM 没有关闭时间并延长开通时间。

    再次感谢您的帮助。