This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27512:引脚4输出侧的内部电路是什么?#39?

Guru**** 2507785 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847131/ucc27512-what-s-the-internal-circuit-in-side-of-pin4-out

器件型号:UCC27512

你(们)好  

客户使用万用表二极管模式来测试引脚4和引脚5 GND、他们发现当正极探针与引脚4相连、负极探针与引脚5相连时、压降为1.3V;当正极探针与引脚5相连、负极探针与引脚4相连时、压降为0.5V。

客户想知道此结果中的内部电路结果是什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    很长一段时间,不用说!!! 你过得怎么样?

    这有点棘手... 如果器件断电、我们无法确切知道这些引脚将处于什么状态。 您所附图纸中输出级的 MOSFET 上可能有一些电荷、这可能允许 MOSFET 导通。 还有一个体二极管未显示在图中、因此当它们测量0.5V 时、它们会测量该体二极管。

    如果您想给 Mamadou 发送一封包含更多详细信息的电子邮件、他可以帮助您解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    谢谢。

    Max Han