This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:在加电过程中、电容负载会导致热降额

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824320/tps1663-thermal-derating-at-during-power-up-with-a-capacitive-load

器件型号:TPS1663

您好、团队成员。

我想降低 TPS1663的温度并使用它。
在 ℃容性负载加电期间考虑热降额时,是否可以使用瞬态结温(165℃)而不是工作结温(150)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是不是要使用 dVdt 启动,以便器件在加电期间不会与电容负载进入热调节环路?

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rakesh

    感谢你的答复。

    我的解释缺失了。

    在什么条件下、我应该使用工作结温(150°C)和瞬态结温(165°C)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS1663中有两个温度设定点:热调节 T (J_REG)和热关断 T (TSD)

    T (J_REG)是器件在启动时调节的结温、前提是器件在启动时由于浪涌电流过大而进入热调节

     

    T (TSD)是器件在过载或过流情况下因功率耗散过大而进入关断状态的结温。

     

    对于加电或启动后的热计算、应使用 T (TSD)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Lokesh。

    感谢你的答复。

    我知道。