This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5024:仅具有1个通道的正常模式电源电流

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5024

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844070/lp5024-normal-mode-supply-current-with-only-1-channel

器件型号:LP5024

您好!  

大家好。  
 
正如我了解的数据表、当所有输出电流吸收10mA 时、LP5024将消耗5mA-8mA 的电流。 我假设 LP5024的电流消耗随驱动的通道数的变化而变化。 我的假设是否正确?

如果是、 我想知道您是否可以在只有1个通道灌入10mA 电流时为我提供典型电源电流(IVCC)。 我尝试为该器件获得低得多的电流。  





期待您的回应。  

谢谢、祝您愉快。


此致、  

Cedrick



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

        我们没有大量芯片的典型值。 尽管我可以为您进行测试、但它仅适用于单芯片。

        您可以检查省电模式是否可以满足您的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    感谢您的快速响应。  

    我已经检查了省电模式、但我认为这不符合我的要求。

    如果您能帮助我了解仅1通道灌电流为10mA 时的典型电源电流(IVCC)信息、我将不胜感激。


    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

     我们将在国庆节当天检查信息、直至假期结束。

     如上所述、我们没有大量芯片的数据。 但我可以在 EVM 板上进行测试、结论并不适用于所有芯片。 那么、在 EVM 上测试的数据是否对您有所帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    如果我打扰了您、我深表歉意。  

    此外、我知道我们没有大量芯片的数据。 但是、如果您可以在 EVM 上进行测试、我认为这对我们很有帮助。  

    感谢您的支持。 我将等待您的反馈。  


    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    很抱歉,我们在本周是国庆节。

    实际上、LP5024的电流消耗不会随输出通道的数量或灌入的电流而变化。 它将随电源 VCC 的变化而略有变化。 此外、不同的单位也会有差异。 以下是我在 EVM 上测试的一些数据供您参考。  

    VCC / V 输出电流/mA Icc / mA
    5. 0 0.0065
    LED0 = 0.0974 7.5192
    LED0 = 10.008 7.5165
    LED0 = 20.248 7.5117
    所有通道的电流为10mA 7.5263.
    5.5. LED0 = 10.0178 7.8191.
    2.7. LED0 = 9.9968 7.0822.

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

       还有其他问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、Hardy、

    感谢您的测试。 我真的很感谢。  

    祝您度过美好的一天!


    此致、

    Cedrick