This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3488:LM3488:双电源运行(如 TPS4306x)位置?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3488, TPS43060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824817/lm3488-lm3488-split-rail-operation-like-tps4306x-possibe

器件型号:LM3488
主题中讨论的其他器件: TPS43060

嗨、大家好、

我只看一下 LM3488和 TPS4306x 升压控制器。

在 TPS4306x 数据表的第19页中、它显示:

"TPS4306x 还可以在分离轨拓扑中运行、在该拓扑中、提供了单独的电压来将 IC 的 VIN 引脚偏置到4.5V 或更高电压。 然后、升压功率级的电源可由一个低于4.5V 最小 VIN 电压的独立输入供电。 在此模式下运行时、升压功率级电压必须大于2.5V 以偏置 ISNS 引脚、否则电流限制精度可能会降低。 如果在分离轨中使用、TPS4306x 在与典型运行(VIN < VOUT)中描述的相同 VIN 和 EN 条件下被启用和禁用。"

LM3488数据表中没有提到任何类似的东西。

我想知道 LM3488是否可以实现这种"分离轨"操作。

该应用适用于由单节锂离子电池供电的器件。 因此输入电压:2.5 ~ 4.2V。    输出电压= 12V @ 1.5A

谢谢、

Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Blake、

    感谢您发帖。  是的、LM3488也可以通过 VIN 引脚上的单独电压轨进行偏置。  之所以未提及、是因为大多数 PWM 控制器都对它有着共同的了解。  IC 偏置和实际电源轨可能不同。  TPS43060数据表中特别提到的原因是额外的注意事项: 电流感测引脚共模电压应保持在2.5V 以上。  

    对于您的单节电池应用、您首先从何处获得4.5V 电压?  您可以考虑使用 TPS610xx 系列升压转换器来提供对 TPS4306x 进行偏置所需的电压。  

    谢谢、

    应用 工程学 Yohao Xi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很酷。 我将介绍 TPS610xx 系列。

    谢谢你 Youhao