This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV705:输出精度范围

Guru**** 2845920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824975/tlv705-the-output-accuracy-range

器件型号:TLV705

大家好、

根据图3.温度范围内的精度约为0.5%。请问在什么情况下输出精度可高达+/-2%(来自数据表6.5)?

非常感谢。

此致、

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 C.T.

     使输出精度最差的条件如下。 下图显示了约 +1%的 Vout 精度误差。 +/-2%数据表限制设置的范围更宽、以适应其他测量误差。

     VIN = 5.5V (最大输入电压)

     Vout = 0.7V (最小 Vout)

     Iout = 200mA (最大负载)

     温度= 125C (最高温度)

     

    此致、

    Chibto