This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:TL431

Guru**** 2797225 points

Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845370/tl431-tl431

器件型号:TL431

你(们)好  

我使用 TL431为 LED 驱动器提供过压保护。 TL431用于下拉我的控制器的 VCC (FL7733-Fairchild)。 在某些情况下、TL431在浪涌测试中损坏。 我尝试解决该问题、但它没有产生任何结果。

LED 驱动器详细信息  

输入电压:100VAC 至300VAC

功率:24W

过压切断- 325VAC

IC VCC-最大22V

注意:很少发生故障。 TL431的阴极和阳极短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您能不能更详细地解释该电路并提供 R1、R2、R16、R17、R18的值、 R19和 R20以及提及 VCC 的路径。  

    此致

    Trailokya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    感谢您的回复。

    R16、R17-470K

    R18-220K

    R19- 18K

    R20-无

    R1、R2 - 23K

    在320VAC 的 TL431基准电压下、分压器设置为2.5V。 2.5V 时,阴极和阳极将短路。 NET 结果 VCC 短路、导致 LED 驱动器关闭。

    相关信息

    Emil Jose

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emil Rose  

    感谢您的澄清。  

    根据我的理解、当 U2基准引脚上的电源电压超过2.5V 时、U2将打开 V_阴极= 2.4V。 二极管 D3导通并下拉 VDD 电源。  

    您能在导通时提供 I_阴极 信息吗? 此电流不应超过100mA,否则设备可能会发生故障。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回答。

    您写的最后一句有点令人困惑。 因为 TL431的最大阴极电流为100mA。 请检查一下。

    另请注意、在所有情况下都不会发生损坏。 一段时间后、TI、NXP、ST、IKSEMI 等都成为了这种情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emil  

    抱歉,这是一个拼写错误。 我打算说阴极电流不应超过100mA。 您能否确认最大阴极电流。  

    此致

    Trailokya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Emil  

     我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)  

     此致

    Trailokya