This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409HV:LM3409输出并联以获得更大的输出电流

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824912/lm3409hv-lm3409-output-parallel-to-get-larger-output-current

器件型号:LM3409HV
主题中讨论的其他器件:LM3409

尊敬的先生

我有一 个12A 输出电流应用、我想使用更多的并  联 LM3409器件输出。 此解决方案是否有风险?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    通常、您可以并联输出、因为您具有恒定电流输出(高阻抗)。 但是、您必须注意、这两者之间不会出现频率或相位同步、并且由于 IC 与 IC 之间的电流感应变化、它们也可能存在电流不匹配、因此它们可能不会平等地共享电流。

    -Sumeet