This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74700-Q1:ENABLE 引脚未禁用 MOSFET 栅极

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM74700-Q1, LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824151/lm74700-q1-enable-pin-is-not-disabling-the-mosfet-gate

器件型号:LM74700-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5060

你(们)好

我在 12伏电池上使用 LM74700、以防止电池在电池电量不足或接通电源时出现反极性和翻转。

我的问题是、当 ENABLE 引脚为零时、栅极电压不会改变、因此 MOSFET 仍处于开启状态、电池未断开连接。

下面是原理图

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amir、您好!

    您在 EVM 或测试板上的仿真或测试中是否面临此问题?

    我附加了 LM7400-Q1的启用和禁用行为、其中显示栅极关闭(栅极-源极= 0V)、请注意、栅极未拉至 GND 以关闭 MOSFET。 相反、通过将栅极拉至源极(阳极引脚)来使 MOSFET 的 Vgs 为0V。 另请注意、虽然 LM74700-Q1关断 MOSFET、但体二极管仍会正向导通、将阻止任何反向电流。

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 这是我设计的实际电路板、您可以在 PCB 视图下方看到。

    在下方、您可以看到 VGS 未变为零、MOSFET 仍处于打开状态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    当使用 EN 引脚禁用时(低电平)、MOSFET 通过将 GATE 引脚短接至阳极引脚(MOSFET 的源极)来关断。

    最终、MOSFET 的 Vgs 为0V、MOSFET 保持关断状态。

    关断时、栅极电压将与阳极电压相同、Vgs = 0V。

    在您的波形中可以观察到这一点、因为这是预期行为、所以这里没有问题。

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速重播。 因此、我了解 MOSFET 假设会关闭、因为 VGS 为零、但在我的情况下、MOSFET 保持导通状态且不会关闭电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amir、您好!

    MOSFET 处于关闭状态、但 MOSFET 的体二极管将导通、电源路径保持开启状态。

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kari、

    非常感谢您的支持、因此这是一个用于我的目的的错误芯片、因为我需要在启用触发时关闭电池电源。 因此、当电池电量不足时、我可以打开设备。 (还可防止反极性)

    您还能告诉我在这种情况下启用的目的是什么。

    谢谢你   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能否了解一下 LM76202器件、它是一款集成式理想二极管、在禁用时可切断电源路径。

    但这限制为2A。

    LM5060还可以实现反极性保护和切断电源路径、但这无法实现反向电流阻断。

    如果您需要电流大于2A 的支持,请也参阅此设备。

    关于 LM74700的 EN 引脚、拉动 EN 引脚可使器件进入低 IQ 模式并关闭 MOSFET。

    如果您需要更多信息、请告知我们。

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我的电路拉取电流约为3A、无法 使用 LM76202  

    谢谢你