This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2731:调整启动时间

Guru**** 2553460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846611/lm2731-adjust-the-start-up-time

器件型号:LM2731

大家好、团队、

我 在设计中使用 LM2731。

我希望 减缓启动速度、以降低电源在上电时的浪涌电流、

我在 SHDN 引脚上添加了 RC。

R=47k、C=1uF,输入功率为5V、输出 为12V、我希望延迟~20ms 以在上电时启动、

您能不能帮助您回顾并发表评论、

您能 提供解决方案吗?

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    请参阅以下有关此主题的主题:

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/817310/3025148#3025148?jktype=e2e

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    感谢您的支持。

    我能否 精确控制  SHDN 延迟时序?

    首先为 Vin 供电并将 SHDN 置为低电平、延迟20ms 后、将 SHDN 置为高电平。 还可以吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    负责此部件的工程师已分配给此问题。 请等待他/她的回复。

    如果有需要的话,我认为这是可以做到的,但时间安排必须非常小心。

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Richard。

    尊敬的 Kevin:

    下面是非同步升压转换器的软启动电路、该转换器没有内置软启动功能。

    在启动期间、电源 Vin 开始通过电阻器 R1、二极管 D1和底部反馈电阻器对软启动电容器 C1充电。 由于初始电容器电压为0V、因此启动时的 FB 引脚电压较高、因此器件占空比非常小。 当 C1电压上升时、FB 引脚电压缓慢下降。 最后、C1充电至 Vin、升压转换器工作。

    器件关断后、D2用于帮助对 C1进行放电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    感谢您的快速响应。

    电路在加电和断电重复时是否可靠?

    您能否推荐 D1和 D2的 MPN、 MBR0530是否适用于此电路?

    如何计算 启动时间? 如果 R1为10K、C1为1uF、VIN=5V、VOUT=7V、  则电源 VIN 上的上升时间为~2ms、

    我想计算从 VIN 到 VOUT 上升至7V 的时间。

    您能给我提供计算公式吗?

    谢谢你。

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    30V/100-500mA 的额定电流二极管就足够了、因为这些二极管仅在启动和关断期间工作。

    启动时间与输出电容有关。 大输出电容会导致启动时间较长。 您是否确定了 Cout 值?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    感谢您的快速响应。

    Cout 值为20uF。

    谢谢你。

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我可以在下周进行基准测试。 我将在我完成测试后通知您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    感谢您的支持。

    也许我不需要 在 LM2731上添加软启动功能、我只希望 LM2731在上电时延迟启动。

    由于我的设计中包含多个 LDO 和直流/直流转换器、因此我希望在上电时减小浪涌电流。

    我希望根据时序开始每次供电。

    我能否精确控制 SHDN 延迟时序?LM2731的 Vin 首先上电、SHDN 引脚为低电平、延迟20ms 后、我将 SHDN 引脚置于高电平。 还可以吗?

    请帮助您进行审核并给予赞扬。

    BTW、如果我添加软启动 功能、 延迟输出是否可靠?  是否还有其他问题?

    谢谢你。

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    可能会有一些误解、我对此进行了澄清。

    我不需要 在 LM2731上添加软启动功能、我只希望 LM2731在上电时延迟启动。

    由于我的设计中包含多个 LDO 和直流/直流转换器、因此我希望在上电时减小浪涌电流。

    我希望根据时序开始每次供电。 有两种方法  可供选择、如下所示。  

    1.能否精确控制 SHDN 延迟时间? 首先为 LM2731的 Vin 加电、SHDN 引脚为低电平、延迟~20ms 后、我将 SHDN 引脚置于高电平。 还可以吗?

    2.我想在 SHDN 引脚上添加 RC、请将 LM2731_SCH 作为附件、它是否正常?

    请帮助您进行审核并给予赞扬。

    谢谢你。

    Kevin

    e2e.ti.com/.../LM2731_5F00_SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    在 SHDN 引脚上添加 RC 电路是可以的。 您可以调整电阻器和电容器值以获得20ms 延迟时间。  

    您可以在设计中接受的最大浪涌电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    我在演示中测试 IC、这两种方法失败了。

    SHDN 引脚无法控制。

    我希望 浪涌电流小于100mA、是否有任何解决方案。

    谢谢你。

    Kevin

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    LM2731是一款非同步升压转换器。 即使 SHDN 引脚在电源 pn 为低电平时、电源也会通过电感器和二极管为输出电容器充电。 因此输出等于 Vin 减去二极管的压降、而不是0V。 这是非同步升压转换器的正常行为。 充电电流与输出电容有关。

    当您在 SHDN 引脚上添加 RC 时、在 SHDN 引脚达到逻辑高电平后、LM2731开始旋转、以便将输出电容器充电至编程的 Vout。 通过添加我向您展示的软启动电路、可以降低开关浪涌电流。