This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138:在 UCD3138中如何使滤波器控制 DPWM 周期?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819399/ccs-ucd3138-in-ucd3138-how-to-make-filter-control-the-dpwm-period

器件型号:UCD3138

工具/软件:Code Composer Studio

如何使配置寄存器滤波器输出影响 DPWM 周期?

有一些最简单的教学示例代码? 就像 TI Lab_4代码开关向我展示了如何配置寄存器以使滤波器输出影响 DPWM 占空比。

我尝试配置一些寄存器、例如:
Filter0Regs.FILTERCTRL.bit.PERIOD_MULT_SEL = 1;
Filter0Regs.FILTERCTRL.bit.output_MULT_SEL = 3;
等等、但它不起作用。

我真的希望更 简单 的演示代码可以帮助我学习 ucd3138函数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    视频培训的实验是最简单的方法、它们会逐步指导您完成所需的所有连接。

    您还可以查看 UCD3138技术参考手册。  

    您需要做很多事情、在实验中按顺序连接它们是合乎逻辑的。

    1. 让 DPWM 运行-它们可以独立运行、并触发前端以触发滤波器

    2.设置 DPWM 以触发前端样本、但改用 CPU 样本、以便可以运行开环。

    此外、还需配置滤波器以驱动 DPWM。

    您必须使所有这些工作正常进行。  这些实验确实是查看它的最佳方法。

    除其他外、您必须这样做

    在 DPWM 中启用 CLA、以便它可以从滤波器接收

    在 DPWM 中设置样本触发器、以便在适当的时间启用和生成样本触发器

    转至 FAULT 多路复用器并设置:

    特定前端的样本触发器

    特定滤波器的前端

    特定 DPWM 的滤波器

    您还需要设置上面提到的一些位。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这已经开放了一段时间、没有其他问题、因此我将假定它已解决并关闭。