This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS25942A:当一次侧电压低于二次侧电压时,TPS25942A 电源复用

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25942A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847236/webench-tools-tps25942a-tps25942a-power-muxing-when-primary-voltage-is-less-than-secondary-voltage

器件型号:TPS25942A

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我有两个输入 V1= 12V 和 V2= 13.2。 由于一次侧电压低于二次侧电压 ,TPS25942A 是否支持电源多路复用的这些电压?  

主电源应从 V1 SOURCE (高优先级)获取,如果 V1低于10V,则应更改为 V2 SOURCE。

此致

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

    是的、它将支持。

    按照"图79配置器件。 优先电源多路复用实现方案"。

    BR、Rakesh