This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030:LMR14030的错误场景

Guru**** 2513685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847164/lmr14030-error-scenarios-for-lmr14030

器件型号:LMR14030

您好!

我们在设计中使用 LMR14030SDDAR 来生成4.3V 电压。

您能否就以下两个与 FMEA 相关的 LMR14030SDDAR 问题提供反馈(在与 OEM 进行审查期间为开放点)。

  1. Rfbt 打开时的错误情况是什么? 输出电压将是多少?
  2. RT 打开时的错误场景是什么

 

 

感谢您的支持、

此致、

桑迪塔马纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandeep、

     请参阅以下答案:

    1. 当 Rfbt 打开时、  输出电压与 Vin 和最大占空比有关。  该值将为 97% Vin。  
    2. RT/SYNC 引脚不能悬空或对地短路。 如果您这样做、IC 将无法工作。

    Gavin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gavin、您好!

    感谢您的快速反馈。

    您能否共享与提及的 Rfbt 和 RT/SYNC 引脚错误场景相关的任何参考文档或测试报告的链接?

    此致、

    Sandeep。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandeep、

    1. 当 Rfbt 打开时  、输出电压为97% Vin。  
    2. 当 RT/SYNC 引脚断开时、IC 将不工作、无 Vo、无开关。

          您可以使用 我们的 EVM 或 PCB 板测试错误条件、很容易观察到结论。

    Gavin