This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:升压模式运行

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824840/lm5170-q1-boost-mode-operation

器件型号:LM5170-Q1

当我们的客户 在升压模式下将 ISETA 连接到 AGND 时、低侧栅极脉冲输出。

请参阅已连接文件。(LO1 没有输出、LO2 有输出)e2e.ti.com/.../ISETA-Connected-to-GND.pptx

请告诉我们这种情况下具有低侧输出的原因。

请告诉我们 最小栅极脉冲的变化量。

3.如果您有办法将栅极脉冲设为0,请告诉我们如何操作。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kura、

    感谢您发帖。  这是由小偏移电压引起的、对于 GM 输入、ISETA=0V 可能看起来是几 mV。 在空载时、您可以考虑将 EN1/2拉至 GND 以停止开关、或者您可以考虑在升压输出轨上添加虚拟负载以防止电压调节损失。  如果两者都不可接受、则应添加一个简单的电荷泵(请参阅附件)以产生较小的负偏置电压、并使用它将 ISETA 拉至稍负、然后它 将克服失调电压并实现无负载调节。

    e2e.ti.com/.../ISETA_2D00_Pulldown.vsd

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi