主题中讨论的其他器件: INA128
您好!
LM5170-Q1在5V/30A 应用中存在问题。
1.在恒定电流控制模式下、当输出电流超过10A 时、输出电压波动约为2mV、但客户希望实现低于0.5mV 的电压波动。
2.放电模式下的通道间影响约为5mA,客户希望实现低于2mA 的电流。
3.在大约1.5A 至6A 的轻负载范围内、控制环路不稳定、 通过测试 LM5170-Q1的 COMP 引脚、波动频率约为10kHz。 它们使用外部 INA128来感测电流、然后感测到的信息进入 LM5170-Q1的 COMP 引脚。