This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:恒定电流模式下的通道间影响和电压波动

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170-Q1, INA128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845732/lm5170-q1-inter-channel-influence-and-voltage-fluctuation-in-constant-current-mode

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件: INA128

您好!

  LM5170-Q1在5V/30A 应用中存在问题。

  1.在恒定电流控制模式下、当输出电流超过10A 时、输出电压波动约为2mV、但客户希望实现低于0.5mV 的电压波动。

   2.放电模式下的通道间影响约为5mA,客户希望实现低于2mA 的电流。

   3.在大约1.5A 至6A 的轻负载范围内、控制环路不稳定、 通过测试 LM5170-Q1的 COMP 引脚、波动频率约为10kHz。 它们使用外部 INA128来感测电流、然后感测到的信息进入 LM5170-Q1的 COMP 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高您好、

    负责该部件的工程师目前不在办公室。 他将于10月28日的一周内回来。 感谢您的耐心等待。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高您好、

    请分享原理图、以便我们能够判断是因为这些问题的外部因素还是内部因素。  顺便说一下、我目前正在出差。  我会尝试尽快回复、但我的回复可能会延迟。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只获得了他们的原理图的一部分、我将通过电子邮件将其发送给您。 这些问题的波形如下所示。

    1.在恒定电流控制模式下、当输出电流超过10A 时、输出电压波动约为2mV、但客户希望实现低于0.5mV 的电压波动。 波形如下所示、在30A 输出下进行测试、输出电压(CH1)随机波动、就像由意外事件触发一样。

    3. 在大约1.5A 至6A 的轻负载范围内,控制环路不稳定,波形如下所示。 他们担心连接到 CSA 和 CSB 的长 PCB 迹线是否会影响稳定性、而只在仿真二极管模式下应用 CS&CSB。 它们使用 INA 放大器感应电流、然后电流信息进入外部电流环路。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高您好、

    谢谢、但我看不到您提到的2mV 变化。  在示波器图中、电压标度为200mV/div。  这话什么意思?

    由于您希望使用内部电子邮件继续讨论、请让我在此结束该主题、以免重复我们的工作。

    谢谢、

    Youhao