This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:充电所需的适配器电压余量

Guru**** 2797285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847231/bq24171-adapter-voltage-headroom-needed-for-charging

器件型号:BQ24171

从适配器电压到电池充电电压(2节锂离子电池中为8.4V)所需的电压余量是多少?  我在数据表中没有看到它。  我将使用无线电源进行充电、因此了解所需的最小"适配器"电压非常重要。  谢谢。   

侧注-看起来 TI 不生产输出9V 或更高电压的15W Qi 电源接收器。  这是正确的、还是我的搜索未找到任何内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    该充电器 用于快速充电的最小输入电压(PVCCmin)可通过脉冲跳跃前的最大占空比= 97%得出、即8.4V/0.97 = 8.7V。   即使低于8.7V、只要 PVCCmin > VBAT+VSLEEPmax=8.4V+150mV = 8.55V、充电也会尝试充电、但速度要慢得多。  

    TI 没有输出9V 的15W Qi 接收器。  Qi 接收器的最高输出电压为7V。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff 快速而完整的回答。  这意味着我可以使用一个 Qi 接收器为我的应用输出9V (或更多)(尽管我更喜欢12V 来提供裕度)。  还感谢您验证 TI 的 Qi 接收器选项。

    - SteveP